This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:WinUSB 驱动程序安装问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712016/ccs-tm4c1294ncpdt-problem-with-winusb-driver-install

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用  GitHub - hrshygood/Luminary-Micro-Library 网站上的 QS-Scope 程序、并设法使其在 EK-TM4C1294XL Launchpad 上运行。  但我在安装 GitHub 上发布的 QS-Start Windows-drivers 文件时遇到了问题、这些文件位于 GitHub -小时系统状态/Luminary-Micro-Library/windows_drivers 上。

德州仪器的"Stellaris 示波器器件" 出现在 Windows 设备管理器中、并且显示了所有 正确的驱动程序信息。  但是、当我将 LaunchPad 板插入 我的笔记本电脑设备管理器时、设备管理器显示 "此设备无法启动(代码10)"。   设备管理器还显示" 此设备没有兼容的驱动程序。"

您对如何解决此问题有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这似乎不是 TI 提供的解决方案。 我从未听说过这个项目或与其相关的 USB 驱动程序。 如果 USB 驱动程序在 Windows 10上不能用于该项目、则很可能它们未更新为符合 Windows 10 USB 要求的最新驱动程序。 如果是、您需要在 GitHub 上联系开发人员、我们无法在该级别支持非 TI 开发的配套资料。

    我唯一可以推荐的就是尝试我们的 TivaWare 驱动程序、这些驱动程序已更新为可与 Windows 10配合使用: software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

    也许器件仍会枚举这些器件、只是没有"示波器器件"的标题。

    如果您需要更新 GitHub 项目中提供的驱动程序、最新的驱动程序也可能对您有用。

    祝你好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我使用 的是 Windows 8.1和 Tivaone_C_Series-2.1.2.111。  您为我 的开发环境推荐了哪些 Windows 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们建议客户升级到最新的 TivaWare、因此请考虑升级、自2.1.2版以来、已修复了大量错误。

    至于 USB 驱动程序、您的 TivaWare 下载中应该有一个 windows_drivers 文件夹。 该文件夹将包含已通过该版本 TivaWare 测试和发布的 USB 驱动程序。 因此、我建议使用这些、或者如果它们正常工作、则使用我之前链接的最新版本。