This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:LS0714 PIN3功能

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711911/tms570ls0714-ls0714-pin3-function

器件型号:TMS570LS0714

您好、香榭丽舍

客户通过 配置 PINMUX 将 PIN3 (MIBSPI3NCS[3]/I2CSCL/N2HET1[29]/nTZ1)用作 TZ 功能 。 客户还想读取此引脚状态、您能建议如何读取此引脚状态吗? 是否需要更改 PINMUX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入状态可从任何其他模块连接中读取。 例如、您可以从 N2HET1模块中的 HETDIN 寄存器读取 N2HET1[29]的输入状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    例如   ,读取 N2HET1[29]的输入状态,是否需要将 PINMUX 从 TZ 更改为 N2HET1[29]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、您可以保留多路复用配置来选择 nTZ1功能。 然后从 HETDIN 寄存器中读取引脚29的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    如果我想读取 HETDIN 寄存器、是否需要先启用 N2HET1模块?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要启用 N2HET1模块的时钟。 这通常已在 systemInit()函数中完成。 您无需在 N2HET1中进行任何其他配置即可读取输入引脚状态寄存器。