This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:以太网和 USB 的同时使用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712137/rm46l852-simultaneous-use-of-ethernet-and-usb

器件型号:RM46L852

鉴于 RM46L852的评估模块(RM46 Hercules 开发套件)所需的开关设置(DIP 开关 S2)、似乎无法同时利用以太网和具有 HDK 的 USB。 是这样吗?

 除了 USB.1和 MII 之间明显的引脚共享之外、RM46L852内是否有任何其他资源(例如器件存储器)在 USB 模块和 MII 之间共享、禁止 RM46L852同时使用以太网和 USB.2 (作为主机)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    该器件支持同时使用以太网和 USB.2。 但 HDK 在默认情况下不支持 USB.2。 如果您想使用第二个 USB 主机(USB.2)、您需要填充多个部分:
    1.第169号决定
    2.第183条
    J17.
    4. R180
    R181.
    U18和相关的 R/C

    并移除1个电阻器:
    1.第177号决定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 QJ