This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021器件的闪存驱动程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712152/tms570lc4357-flash-driver-for-f021-device

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们在安全关键型应用中使用 TMS570LC4357、我们的内部流程要求我们拥有所有平台软件实施的源代码。 尽管我们能够使用 TI 的 API 库、但我们希望获得这些库的源代码。

我的请求是:能否提供 TI F021库的源文件? 如果没有、您能否为我提供参考文档的链接或名称、以便全面了解 F021的工作原理、从而在内部开发驱动程序软件?

此致、

Mehmetab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meetab、

    F021闪存 API 的源代码是高度专有的、因此我们不会根据政策将其发布给客户。 我们确实要求客户使用闪存 API 来进行闪存编程/擦除/读取、而不是为闪存操作开发自己的代码。

    参考指南和应用手册位于 API 库文件夹中。