This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:lwIP TCP/IP 数据包过滤

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711803/rm57l843-lwip-tcp-ip-packet-filtering

器件型号:RM57L843

大家好、

我想过滤 Hercules 微控制器中的传入数据包、选择一个端口、并允许进入该端口的所有内容都可以通过、否则将不会注意到任何其他内容。 我只会向该端口发送数据包。 是否可以在 Hercules 中设置端口?

或者是否有任何其他方法来过滤传入的数据包? 感谢您的提前响应。

此致、

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsoft、

    从以太网 PHY 接收到的以太网数据包将被解释并输出到 EMAC 接收 FIFO。 只有当地址匹配时、帧才会传输到通道。 但如果通道启用、非地址匹配帧将传输到混杂通道、