主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
标题中描述了我的问题。 lwIPinit()函数无法完成运行,我对它进行了调试,直到我发现了这个问题(以及其他一些问题,但我设法解决了这些问题)。 但我不能用它做任何事情。 我已经阅读过论坛、但 却看不到清晰的解决方案。 我使用的是 Hercules Launchpad。
提前感谢您的帮助。
此致、
Zsolt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zsoft、
LaunchPad 使用与 HDK 不同的以太网引脚。 请仔细检查您在 HALCoGen 中的引脚多路复用器:
驱动程序启用选项卡:启用 GIO、SCI1和 EMAC 驱动程序
ECLK 选项卡:需要25MHz 的 PHY 时钟
3. PINMUX/引脚复用选项卡:启用 MII
4. PINMUX/输入引脚复用选项卡:检查左列上的 MDIO 和 MII 信号(默认)。
MDIO=F4、MII_COL=W4、MII_CRS=V4、MII_RX_DV=U6、MII_RX_ER=U5、 MII_RXCLK=T4、MII_RXD[0]=U4、MII_RXD[1]=T3、MII_RXD[2]=U3、MII_RXD[3]=V3、 MII_TX_CLK=U7