This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137-EP:如何使用 EEPROM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711725/ccs-tms570ls3137-ep-how-to-use-eeprom

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

[轮廓]

由于无法将数据写入 EEPROM (BR93H86RF-2CE2)、因此我们需要检查如何更改才能启用写入。
(移植需要哪些文件和设置?)

[详细信息]

如果使用了能够读取/写入的源、则在 TI_FEE ()函数终止后、EEPROM (地址:0xF0200000或更高版本)的内容将从 FFFF 更改为 FFFF。 但是、如果使用了无法读取/写入的源、即使在 TI_FEE ()的函数结束后、EEPROM 的内容也不会从 FFFF 发生更改、 即使执行了写入函数/读取函数、EEPROM 的内容也没有变化。 TI_FEE 的每个函数按原样使用示例。

[补充资料]

[来源]
移植 HALCoGen 示例(04.06.00)的 Example_TI_fee_Write_Read.c。
将示例中的相关头文件添加到项目中。
将以下部分添加到 cmd 文件中。
FEE _文本_部分:{}>闪存0 |闪存1
FEE _CONST_SECTION:{}> FLASH 0 | FLASH 1
FEE 数据段:{}> RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电子邮件中不清楚哪些内容不起作用。 HALCoGen 提供了有关如何使用 FEE 驱动器的示例。

    您能否详细说明"是否使用了无法读取/写入的源"? 源是什么?