This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 tC2TDELAY 时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711217/tms570ls3137-about-tc2tdelay-time

器件型号:TMS570LS3137

您好、Wang-San、

当 SPIENA 被启用时、tC2TDELAY 超出数据表中指定的范围。

如下面所示选中"等待启用"时、tC2TDELAY 不能处于 DS 定义的范围内。

如果未选中"等待启用"、则 tC2TDELAY 处于 DS 指定的范围内。

这是为什么? 检查时、此规则是否适用?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    当 WAITENA 被置位时、在 ENA 信号变为低电平之前、SPI 不会传输数据。  

    CS 激活(下降沿)到 ENA 激活(下降沿)之间的实际延迟由 Salve 决定。  如果在超时(C2EDELAY)前 ENA 没有被拉低、主器件将中止传输并设置超时错误标志。  

     您的设置中的 C2EDELAY 是什么? TC2TDELAY 不应包含 ENA 延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持!

    [引用 user="QJ"]

     您的设置中的 C2EDELAY 是什么?  

    我的设置如下。

    [引用 user="QJ"]

    TC2TDELAY 不应包含 ENA 延迟。

    我明白了!  除非包含 ENA 延迟、否则波形是正确的。

    此致、

    Sasaki