This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:tm4c129x PE7

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711453/rtos-tm4c129xnczad-tm4c129x-pe7

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在我们的项目中、我们使用 TI DK-TM4C129X 作为微控制 器、并且我们希望使用"PE7"引脚作为输入引脚、即使当我更改输入的值时、引脚的值仍然保持恒定。 随后、我在数据表文档中查找了该引脚 、并看到该引脚也可通过微控制器用作 NMI (不可屏蔽中断)、并取值"1 (高电平)"、而我的 PE7引脚为常量1。   "Board.c"中是否对此引脚进行了任何配置? 当我使用另一个引脚 liek PQ4时、我的工作非常完美。 但是、由于  工程的硬件引脚 constarint、我们必须为此使用 PE7。 感谢您的回答。

此致、

Cengizhan YAPICIOĞLU ć   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cengizhan、

    请参阅我们的"常见问题"主题中的问题1、该主题将解释发生的情况并提供修复问题所需的代码: e2e.ti.com/.../374640