请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
在从 PC 命令提示符 Ping EK-TM4C1294XL 电路板期间、我遇到问题。 我尝试在 lwipopt.h 文件中使用静态 IP 和 DHCP 这两个选项、但结果相同。 在我重新启动电路板后、Ping 通常会超时。 可能是在电源回收期间初始化未正确完成。 有时、它在命令提示符上没有任何 ping 超时的情况下工作正常。 但是、在尝试4-5次电源回收后、Ping 响应会中断。
有人能帮我解决这个问题吗? 提前感谢。