This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:使用 HALCoGen 设置 RM57HDK 的 HET2时出现问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710459/tmdxrm57lhdk-problems-setting-up-het2-of-rm57hdk-using-halcogen

器件型号:TMDXRM57LHDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、社区

我正在尝试使用 HALCoGen 在 N2HET1上设置8个 PWM 信号、在 N2HET2上设置8个其他信号。 我使用的是 Hercules RM57 HDK。  HET1 PWM 信号按 预期工作、但 HET2信号完全没有显示(引脚上的0电压)。  我在 这篇文章中看到 了一个与我的问题相关的 HALCoGen 错误、并且通过手动将其中一个 HET 模块设置为主器件(更改 GCR 的内容)来解决了这个问题。 该解决方案似乎适用于 RM48 HDK。 但是、我已经尝试了主器件/从器件与 RM57 HDK 的所有可能组合、问题仍然存在。 是否有人碰巧知道这是否是已知的错误以及是否有 RM57权变措施 ? 或者可能出现任何可能的配置错误? 我们非常感谢您的帮助。

我随附了我正在使用的 HALCoGen 文件、以防它有用。 我的 HALCoGen 版本为4.07.00。

e2e.ti.com/.../5700.PWM.zip

谢谢、此致、

Surialic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surialic、

    一些专用的 N2HET2引脚不会路由到 HDK 上的连接器。 要使用 NeHET2、您必须使用备用术语。 例如、
    N2HET2[8]是引脚 V2。 针脚 K16未路由到连接器。 给我带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、

    这正是我所缺少的信息。 我现在可以看到 PWM 输出。

    感谢您的参与和响应。

    Surialic