This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在为 VCC 和 VCCIO 供电之前提供 VCCAD

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/709805/tms570ls3137-supply-vccad-before-supplying-vcc-and-vccio

器件型号:TMS570LS3137

您好、Wang-San、

让我再问一个问题。

[引用用户="QJ Wang ]Hi Sasaki、

通常、对于内核和 IO 具有单独电源的器件、先为内核供电、然后为 IO 供电。 Hercules MCU 具有内置的 VMON 模块、可处理内核和 IO 的电源序列、因此 Vcc 和 Vccio 无需电源序列。 VMON 不监测 Vccad、我建议先监测 Vcc 和 Vccio、然后再监测 Vccad。

[/报价]

如果 Vccad 在 Vcc 和 Vccio 之前提供、它是否会导致锁存等故障?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!
    我认为您应该遵循 QJ 的建议- Vcc 和 Vccio 之后的 Vccad。
    另外、请确保在任何电源超出范围时 nPORRST 为低电平。

    此致
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro-San、

    感谢您的支持!

    我明白了。

    此致、

    Sasaki