Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD, TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
您好!
我 的 TM4C1294NCZAD ADC 有问题、当我在 ADC0和 ADC1上进行更多连续转换时、信号读数会下降。 下面是问题的说明:
当我在 AIN6上读取+5V 电压时。 我使用两个 ADC,并使用序列发生器读取 ADC0上的8个通道和 ADC1上的7个通道。 到目前为止、这是正常的。
最初、我的所有通道都按顺序读取、因此 AIN6是 ADC0上序列发生器读取的第7个输入。 在这种设置下、ADC 报告+5V 电源实际上为4.12V。 然后、我尝试将 AIN6移动为序列发生器读取的第一个输入。 然后、我将其报告为4.84V。
我尝试了另一个信号。 对于+3.3V 电源、这是序列发生器读取的第4个输入、它报告了3.34V。 将其移至序列发生器读取的第8个(最后一个)输入、它报告2.62V。
类似地、12V 信号上是序列发生器读取的第二个输入、报告11.99V。 12V 是序列发生器读取的第3个输入、仅报告11.84V。 这看起来是 ADC 读取的一个一致的问题、其中第一个要读取的通道是可以的、并且我们连续执行的转换越多、信号下降的越多。
您能否为我提供支持、以找到解决此问题的解决方案?
此致
Mourad