This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:休眠实时时钟纽扣电池寿命

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710292/tm4c123gh6pge-hibernate-real-time-clock-coin-cell-battery-life

器件型号:TM4C123GH6PGE

大家好、

        感谢您为我之前的帖子提供了建议。

现在、我将 Tiva (TM4C123GH6PGE)休眠用于实时时钟。 我使用 CR2032锂纽扣电池为 Vbat 引脚加电、我们使用微控制器 VBAT 引脚之前的1k 电阻器。

一个示例

1) 1)我想知道电池将持续为我的 RTC 模块加电的时间。 我请求您向我提供建议。

2) 2)是否有任何解决方案可以连续将休眠 RTC 加电五年。

我要求您提供上述两项的建议。

谢谢、

此致、

Srinu.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否(更快、更具扩展性)通过以下方式帮助您自己:

    • MCU 的"典型"电流消耗-在"休眠"时-应显示在 MCU 的详细规格中。   (MCU 手册的最后面部分)  您检查了吗?
    • CR2032应列出其输出"随时间变化的功率"额定值。   通过比较(电池)列表-与 MCU 在 "休眠"模式下的预期(总时间)-(合理地)可以发现电池"寿命"。

    纽扣电池(仅)是"备用电池"的一个选项。   较大的电池单元(尤其是锂电池)远远超过纽扣电池的能耗。  “你”已经调查过这样的事实——你不知道吗?

    除了"较大"的电池之外-您使用的"可充电电池"(正常和定期充电)可能(甚至)使用相对较小的电池、以满足您的"休眠"要求。

    您对"休眠时间长达5年"的注意是不寻常的-如果"充电电源"不可用、则可能会有"无法逃离"物理上较大的电池(或电池组)。

    "被"认为"(某些)调查责任落在您身上-您自己"知道"所有的 gory 详细信息...  (此类调查-最常-对调查员来说是最大的好处!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、先生、


    我发现 CR2032的电池容量为230mah、85摄氏度时的休眠电流(I_HIB_RTC)为1.69微安。

    我用2微安作为休眠 RTC 的漏极电流。

    根据该值、我计算出的 CR2032电池的寿命为230mah / 0.002ma = 115000小时--> 14年

    我请求您提供建议、以上计算是否有任何错误。 如果(CR2032)能够为休眠提供长达5年的电压、请向我提出建议。




    谢谢、
    此致、
    Srinu.V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对你来说很好——就像担心的那样——很少有人来帮助你…… 您的"自我调查"(似乎)增加 了(更多)您的理解和能力。

    我必须问:

    • 您是否确定(其他)电流消耗-仅在 MCU 之外-在" MCU 休眠"期间不会发生"保证"?    (是否有任何"电源切换电路"-执行"无能源"-是否不是这样?)   此类"切换电路"的正常/习惯会检测到没有"主电源"、然后从您的"备份/休眠源"以及 MCU 中获取。   (我不知道也不使用您的 MCU -您必须检查您的实现如何"管理"电源切换。)
    • 预计 "电池供应商"可能会以不同的方式指定其电池容量。   您是否检查过您获取的数据是否与多家电池供应商的数据"重叠"?
    • 您的计算是否 会"减弱" 这一事实、即随着纽扣电池降级电压也会降低?    根据您的电池的"膝点"-虽然它仍然具有"能量"- 电压输出 (可能) "过低"-支持 MCU!    (即、"MCU 要求的最小电压" -可能超过"正在使用"(但远未耗尽)纽扣电池的电压输出。"   这是令人不安的-是不是吗?

    更早- 询问是否存在(其他)电源(超出"休眠电源电池"的范围)。   如果"休眠电池"的任务是仅为 "运行的 MCU"供电-电池电量耗尽将会更快地发生!   我认为,这一因素没有得到适当处理。

    如果这项任务是我公司的(任务)-我们将使用一个可充电锂离子电池-和合适的"正常运行电源"-它"定期且正确"-确保锂离子电池"充满电"。  (顺便说一下、它们非常有能力进行 干预、前提是(实际上)没有施加电流消耗...)

    从一个"被动"提问者晋升到一个合理的"调查员"、这一点值得称赞。    这种技能(几乎)可以保证"从不受益"-适用于您的工作和生活中的许多(可能是所有)领域...