This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-TMS57004:生成 PWM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711063/ccs-launchxl-tms57004-generate-pwm

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 您能不能指导我如何使用 TMS57004 Launch Pad 生成50kHz 频率的 PWM。

此致、

Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silpa 您好!

    请下载并安装 HALCoGen。 应用(spna225)将指导您构建一个使用 N2HET 生成 PWM 的项目