This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357原理图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707475/tms570lc4357-tms570lc4357-schematic-diagram

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我使用的是 TMS570LC4357。请帮助查看下面的原理图、我们将感谢您的任何评论。非常感谢 much.e2e.ti.com/.../1273.security_5F00_computer_5F00_for_5F00_TI_5F00_wrapper.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请填写申请表以查看原理图:

    ap-fpdsp-swapps.dal.design.ti.com/.../OMAP3_Catalog_Apps_Main_Page

    之后、我将于今晚回顾原理图。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但我无法打开网站:
    ap-fpdsp-swapps.dal.design.ti.com/.../OMAP3_Catalog_Apps_Main_Page

    无法解析服务器的 DNS 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试以下链接:

    confluence.itg.ti.com/.../Requesting 原理图审阅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 向   客户提供 Schematic Review 申请表(随附的 Excel 文件)以供填写。 客户必须填写表单并同意表单上列出的条款和条件。 表单必须以相同的 Excel 格式返回。  
    2. 请求审核的 TI 员工必须填写表单上的最后两个条目(第39行和第40行)。
    3. 发送电子邮件至 ambu_schematic_review@list.ti.com 并 附上 原理图审阅申请表 和可搜索的 pdf 原理图、以提交原理图审阅请求。 与审核相关的所有通信均应通过此电子邮件地址完成。 如果附件大于2MB,电子邮件服务器将拒绝该电子邮件。 如果电子邮件因附件大小而被拒绝、请仅  附上 Schematic Review 申请表重新提交、并在电子邮件正文中注明附件已被列表服务器拒绝。 审核团队的一名成员将与您联系以安排原理图的传输。
    4. 审核团队收到表格后、将为您提供审核 ID 和预计完成日期。 请记住、这是一个估计值、不能保证、因此应相应地设置客户期望。  
    5. 如果预计的到期日不能满足客户的需求、 请通过向 Schematic Review 优先级升级发送电子邮件来传达/升级此审核请求的优先级。 确保已分配的审核 ID 和文本"升级请求"包含在主题行中。 直接向审查团队发送电子邮件不会帮助升级审查。  

    e2e.ti.com/.../7356.CatalogPocessorsSchematicReviewRequestForm.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要填写表单中的每一列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽可能多地填空。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 hanv 将原理图和表格的 pdf 发送到

    ambu_schematic_review@list.ti.com

    如果有任何进展、您可以在这里告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将收到一封确认电子邮件、该电子邮件将告诉您谁将查看原理图以及何时将收到反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从 ambu_schematic_review@list.ti.com 获得了反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我又发了一封电子邮件。然后我得到了:

    您发送到邮件列表"ambu_Schematic _review "的邮件、
    主题行:

    [外部] TMS570LC4357原理图审阅

    因为您没有、所以未发送到列表订阅者
    将邮件发送到此邮件列表的权限。

    如果您没有向上面指定的邮件列表发送邮件、
    请注意、命名列表可能已订阅列表
    发送消息的对象。 在这种情况下、只有
    命名列表的订阅者未收到您的消息。

    如果您希望请求将消息发送到已命名的的权限
    请联系列表所有者。

    ----------------------------------------
    这是系统生成的消息。 无法处理回复。

    我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系 TI 当地 FAE。 它们将帮助您查看原理图或提交您的请求。
    中国
    (800) 820-8682、(400) 820-8682