This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:Vref &VDDA 引脚连接

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708619/tm4c129encpdt-vref-vdda-pin-connection

器件型号:TM4C129ENCPDT

查尔斯先生你(们)好

我对电路中不需要 VDDA 和 Vref 引脚有疑问、我应该怎么做???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    如果 VDDA 和 Vref 引脚是我的电路未使用的引脚、如何终止它????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以及如何在将来重复使用该引脚

    请指导我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您根本不打算使用 ADC、则可以将 VDDA 和 VREF 接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想在将来使用该引脚、这意味着。 我该怎么办???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、AINx 信号与其他功能信号复用。 例如、AIN0与 PE3和 U1DTR 复用。 如果您不想使用 AIN0、您仍然可以将该引脚配置为 GPIO 引脚或 UART 功能。 如果您计划将来使用 ADC、则需要为 VDDA 和 VREF 提供电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    除了 ADC 使用 VDDA 和 VREF 之外、不应使用"模拟比较器"-还可以(可能需要)将电源正确连接到 VDDA 和 VREF?

    对于海报的一般用途(尤其是在稍后的重新使用)、提供正确的"到 VDDA/VREF"电源连接似乎是非常可取的... (因为它支持使用(同时使用) ADC 和模拟比较器以及"任何其他"MCU 元件、需要此类电源输入...

    此外----已经知道海报(和用户)(尽管是在(非常)罕见的情况下)。 改变他们的想法!   然后-如果 VDDA 和 VREF "锁定到 GND 硬接地"-则使用(甚至)单个 ADC 通道将变得困难且耗时。   真的——“丑陋的海报板!”

    除非海报要求、否则"减少 MCU 功耗的每一滴"-提供到 VDDA 和 VREF 的正确(供电)连接看起来(几乎) SOP!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    谢谢。 您的疑虑非常有效。 模拟比较器需要 VDDA/VREF 来提供内部电压基准。 如果海报使用的是模拟比较器、则必须提供 VDDA/VREF。

    我绝不同意说永远不会。 :-)但这是海报的决定,他将来是否会增加 ADC 功能。 尽管如此、即使今天提供了 VDDA/VREF、电路板仍需要重新设计、但电路板中没有布线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢您、朋友 Charles、

    "此类电路板"重复使用"的提高会上升-如果(部分)(潜在) ADC 引脚被路由到(合理) PCB "逃逸点"(过孔)-这样未来的信号(数字或模拟信号)可能会(稍后)引入。   这种方法提供的"灵活性"使我们的小公司能够从大得多的公司获得"灵活性"、因为我们能够以"重新旋转"快得多的速度交付原型(以前的板)!

    它有助于"建立"一个与主 PCB "连接"的"模拟插件板"。   

    事实上、"最终" PCB 可能需要"定制"、但使用"准备就绪且已知/已证明灵活"的 PCB、可用于"加快、简化和增强"(同时包括)开发和销售流程。   (尤其是销售流程、其中"快速/响应"和"概念证明"通常证明是关键!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题是否已得到解答、请采纳 CB1的宝贵建议? 我现在将关闭该主题、您可以重新打开它或创建新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "饼图"-建议和通知-海报是(现在)为"改变心脏/思维"-使用/访问这些(之前已死) ADC 引脚布线!  太明智了!