This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357必须使用哪一个 F021闪存 API 二进制文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710851/tms570lc4357-which-f021-flash-api-binary-file-i-have-to-use-for-the-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在使用 TMS570LC4357 µC。

我需要使用 Hercules F021闪存 API 02.01.01安装文件夹中的 F021闪存库。

我想知道我必须使用哪个库文件。

µC、我如何确定我必须使用哪一个、我将在未来的 TI 工作。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    F021_API_CortexR4_BE_L2FMC.lib 和
    F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_v3D16.lib
    是用于 TMS570LC4357的库。 当您使用硬件浮点支持来编译代码时、会使用第二个。

    此致
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以查看位于\F021闪存 API\02.01.01\目录中的"SPNU501G.pdf"。 "2.3.3.2分发文件"一节介绍了 API 文件。

    此致
    米罗