This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HALCoGen EMAC 地址、lwIP、lwipplib.c

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710334/rm57l843-halcogen-emac-address-lwip-lwiplib-c

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

您能告诉我、HALCoGen 中的 EMAC 地址(以及代码中的更高地址)代表什么? 如果我将其置位无关紧要、当我从存储器组中读取器件的 MAC 地址时、它保持不变。

但我想实现 lwIP、为此、还需要变量 emacAddress[6U]。 EMAC.c API 中有一个函数"EMACMACAddrSet()"、我发现(或者至少、我假设)、通过它、我们不会设置实际 Hercules 器件的 MAC 地址、但我们设置了一个掩码或匹配、以确定器件从何处接收数据流。

lwIPInit()函数也与 Hercules 无关,但对于器件,它将从以下位置接收数据流: 因为它也会将 emacAddress[6U]作为参数。

抱歉、我的描述有点令人困惑。 提前感谢您的帮助。

此致、

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    它们是 MAC 源地址。 它们被写入 MACSRCADDRLO/HI。