This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:检测 ADREFHI 的过压或开路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710253/tms570lc4357-detect-the-over-voltage-or-open-of-adrefhi

器件型号:TMS570LC4357

您好!

TMS570LC4357具有电压监控功能、但无法检测 ADREFHI 的过压或开路。

我们能否从 ADC 寄存器检测 ADREFHI 的过压或开路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在转换期间使 ADREFHI 悬空会导致未知结果、数据是无用的。 您可以使用外部电路来监控 Vadrefhi。
    当谈到过压时-请考虑器件的绝对最大额定值(Vadrefhi_min = Vssad;Vadrefhi_max = Vccad;Vccad_max = 6.25V)。 Vadrefhi > 6.25V 可能会损坏器件。 如果您希望监控 Vadrefhi (低于 Vccad_max)、则可以在其中一个 ADC 通道上使用基准电压 IC、并知道应采样的数据是什么(具有一定的容差)、那么不同的结果意味着 Vadrefhi 不符合预期。

    此致
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VMON 仅监控 VCC 和 VCCIO。 它不监控 VCCAD、VCCP。 它也不检测 ADREFHI。