请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 主题中讨论的其他器件:DP83640、 DP83630、 HALCOGEN
大家好、
我遇到了标题中提到的问题。 我尝试运行 EMACHWInit()函数,但当我逐行调试它时,它在 HL_MDIO.c 文件的第101行停止,它不会进一步移动。 根据《技术参考手册》、它应该是可读的。
我的 launchpad HDK 上有一个 DP83630、但该驱动程序用于 DP83640、我不知道它是否与此问题有关。 我还试图增加这一段
/* USER CODE BEGIN (2) */
#undef DP83640_PHY_ID
#define DP83640_PHY_ID (0x20005CE1u)
/* USER CODE END */
hL_phy_dp83640.c 文件中、它也不起作用。
我在这篇文章中附加了一个图像。 提前感谢您的帮助。
此致、
Zsolt