This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:基于 M4F 的 MCU TM4C123G LaunchPad 评估套件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710241/ccs-ek-tm4c123gxl-m4f-based-mcu-tm4c123g-launchpad-evaluation-kit

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试找到用于 C 系列的 TivaWare 软件(完整)和用于 C 系列的 TivaWare 外设驱动程序库( 用于 Mac OS 版本的 CCS)的位置?

我只能找到 windows .exe 文件。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是另一个具有相同问题的主题:
    e2e.ti.com/.../484128
    下载 Windows .exe 文件、重命名为.zip 扩展名并解压缩。