This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:N2HET 高电平输出仅为0.9V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/709763/launchxl2-570lc43-n2het-high-output-only-0-9v

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

我使用 LAUNCHXL2-570LC43来控制使用 N2HET 引脚作为输出的螺线管。 每个引脚都连接到 MOSFET 开关24V 电磁阀的栅极、并联一个反激式二极管。 这在大多数情况下都能正常工作、但有时 N2HET 引脚会断裂、当设置为高电平时停止输出3.3V 电压。 例如、我们目前有一个全新的 Launchpad、其中 N2HET2_8引脚在高电平时输出0.9V (而在低电平时输出接近0V、这很好)。 该 LaunchPad 引脚从一开始似乎"断开"、但使用其他 LaunchPad 时、引脚有时会在一段时间后停止工作。 我发现像这样的引脚"中断"非常奇怪。 这 可以在软件中修复吗? 还是在硬件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oxana、

    此 N2HET 引脚是否用作 GPIO? N2HET RAM 中是否运行了任何代码? 是否启用了内部拉电阻器? 是否有外部上拉或下拉?
    哪一个引脚用于 N2HE2[8]、K16或 V2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、N2HET 引脚用作 GPIO。 RAM 中没有运行的代码。 内部下拉电阻器启用、同时还有一个外部下拉电阻器。 用于 H2HET2的引脚是 K16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oxana、

    您能否监控 K16和 V2的电压电平? 此问题可能是由闩锁引起的。 当电磁阀继电器开关打开和关闭时、可能会产生电压尖峰、从而可能导致 MCU 引脚发生闩锁。 在您重置设备之前、闩锁不会消失。

    向 N2HET 引脚添加一个小电容器会有所帮助。 我想您有一个与电磁阀并联的大二极管和小电容。