This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:用于 Tivaware 的已签名驱动程序?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/709773/rtos-signed-drivers-for-tivaware

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们有一位客户正在寻找 Tivaware 2.1.1.71b 的已签名驱动程序版本、该版本可在 Tivaware 2.16.01.14 RTOS 版本中找到。 客户在 Windows 10中需要此功能。

这是我们可以为客户提供的吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    您是说适用于 TM4C 器件的 USB 驱动程序吗?

    如果是、可从以下位置下载 Windows 10的已签名驱动程序: software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    谢谢、客户有一个后续问题:

    "签名的驱动程序是否会成为已发布版本的一部分?如果是、何时发布? 它们似乎起作用了。"

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    已签名的驱动程序已作为补丁发布在此页面上: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我们选择不重建和重新发布整个 TivaWare 库、仅解决已签名的驱动程序问题。

    最新的驱动程序将作为未来所有 TivaWare 完整版本的一部分提供。 与主要发布版本分开只适用于2.1.4.178。