请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L930
支持路径:/Product/Help、带器件选择/
您好!
我在 HalCoGen 中将 MIBSPI5配置为一个 SPI 受控器件、并设置传输组0的长度为5字节。 但我看不到在 HalCoGen 中启用传输组 Rx 完成中断的位置。 在 HalCoGen 中、在 MIBSPI5 Transfer Group 选项卡下、是否需要将 buffer_mode 设置设置设置为7 (等到 TXFULL 和 RXEMPTY)? 请告诉我如何配置 HalCoGen 以生成一个传输组 Rx 完成中断。
谢谢、
Keith