This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:无法连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707023/ccs-tm4c123gh6pm-unable-to-connect

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我在将 CCS 与 Tiva Launchpad 配合使用时遇到问题。 连接电路板后、电路板上的 LED 电源开启、我已验证设备管理器中是否存在死板固件。 当我尝试启动调试器时、我具有以下内容

有人可以帮助吗?  

此致、  

斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sarea Hariri?]是否有人可以提供帮助?  [/报价]

    已经有数百个!   您使用的"论坛搜索框"(在论坛页面顶部)按键名为"JTAG failed"(JTAG 失败)-应显示具有类似连接/通信问题的"潘多拉盒型拼版软件"。

    接收 供应商生成的诊断报告、始终是一种舒适的方式。   

    在某些情况下-只有当您非常幸运时-只需简单地更换随附的 LPAD (免费备件) USB 电缆-就证明了解决方法...   您可以尝试-首先!   祝您有机会...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarea、

     您能回答几个问题吗?

     电路板以前是否正常工作?

     您是否还记得上次编程到 MCU 的代码是什么?

     您是否关闭了代码中的时钟、或者您可能已将 JTAG 引脚重新用于 GPIO 功能?

     您能否对 PC 和电路板进行下电上电、然后重试?

     如果仍然无法连接、请使用 LM Flash Programmer 执行解锁序列。 请参见下面的。 请记住、如果连接问题是由代码导致的、将 JTAG 接口用于 GPIO、那么如果您刷写相同的代码、连接问题将再次出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯·蒙西尔-即使在@海上-这位水手-也会让供应商代理"为钱而跑"。

    (位)怀疑有问题的 USB 电缆(现在相当臭名昭著)是否会上升到检查的第一位?    (省去了所有更困难的调查工作、不是吗?)

    上帝爱这个设计 crüe 生产如此详细和有价值的诊断代码...   (我们被告知、这种"深入"诊断程序是在一次午餐休息时生产的。)    (如果是!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    同意从低悬挂水果开始进行诊断。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类"悬挂"-也可应用于"用力呼出"诊断 crüe -。   "检查连接"(单独)证明、"小于激励。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这方面的状态是什么? 您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dears CB1、Charles;
    感谢您乐于助人的回放...

    由于 CB1的用途,我只是尝试更换电源线,但问题仍然相同。

    关于 Charles Replay、
    电路板工作正常,不认为问题是由于时钟关闭,因为同一代码已在另一个 tm4c123电路板上烧坏了。

    我已尝试重新为 PC 通电、然后重新连接电路板。 但没有发生任何事情。

    如此处所示... 我可以使用 LM 闪存编程器吗? 请您逐步告诉我我如何使用此工具?

    此致、
    斯里特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarea、

     1.您是否曾尝试过其他 Windows PC、您是否可以在设备管理器中看到 Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口?

     2.您可以使用 LM 闪存编程器将器件恢复为出厂设置。  首先在"Configuration"选项卡中选择 TM4C123 LaunchPad

     3.转至“Other Utilities (其它实用程序)”选项卡,然后单击“Unlock (解锁)”按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当我通过 USB 连接电路板并打开器件管理器时、我有" Stellaris 器件固件升级"代替

    " Stellaris 内电路调试接口"、当我连接另 一个 tm4c123板时出现。

    是否仍必须将设备恢复为出厂设置?

    此致、

    斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您插入了哪个 USB 端口? LaunchPad 上有两个 USB 端口。 您需要确保插入设备 USB 端口、而不是设备 USB 端口。 另请确保您的电源开关是从调试 USB 选择电源、而不是从设备 USB 选择电源。 请重试并告诉我结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说您需要连接到 Debug USB 端口、而不是器件 USB 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    我已经确定了。 当我将调试端口与电路板上的调试状态上的开关连接时、如我之前所述、器件管理器上会出现问题。
    当我连接设备端口并在设备状态上切换开关时、设备管理器上没有任何内容。

    此致、
    斯里特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨里特
    我要求您检查的原因是、这只是我重现问题的唯一方法。 如果我连接到设备 USB 端口、我将获得与设备管理器中显示的完全相同的结果。 由于您说过已正确连接到调试端口、因此我们可以排除与设备 USB 端口的错误连接。

    接下来是执行 ICDI 固件更新。 转至 LM Flash Program、在"Other Utilities"选项卡下、您将在底部找到 Update 按钮以更新 ICDI FW。 尝试更新它并查看它是否有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    我只是按照您的目的更新 FW。 电路板工作正常、我尝试在 CCS 中启动调试器并使 LED 闪烁。 一切都好。
    非常感谢。

    此致、
    斯里特