This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我的电路板暂停

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707621/tm4c1294ncpdt-my-board-is-halted

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、我使用的板 通常是读取传感器。 我需要更改传感器、我已经多次使用 launchpad 进行了更改。 但现在、它已停止、我无法执行任何操作。

计算机无法识别主板。 我尝试使用  LM 闪存编程器擦除 EEPROM 并解锁调试端口。

当我尝试擦除 EEPROM 时、会发生这种情况

和解锁

跳线:

USB 已插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在 Windows 器件管理器中、您是否看到 Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口?
    您能否重启 PC 电源或尝试使用其他 Windows 计算机来查看是否可以解锁设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我在另一台计算机上尝试过、但我看不到来自 Stellaris 或 tm4c 的任何东西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只是想确保它不会对 PC 造成任何驱动程序问题。 您是否有另一个可使用相同 USB 电缆成功连接到电路板的电路板? 如果是、则您的 PC 和驱动程序运行正常。 问题出在电路板侧。 是否可以使用 Uniflash 执行解锁序列? 在 LM Flash Programmer 或 Uniflash 中、请按照说明解锁器件。 通常、如果您正确执行这些步骤、解锁序列会将器件恢复为出厂设置。 如果您仍然无法连接/解锁、请检查电路板上的以下项目。

    1.使用数字万用表检查 VDD 和 VDDA 电源轨是否为3.3V
    2.使用数字万用表检查 VDDC 轨是否为1.2V
    3.检查 JTAG 接头是否损坏。
    4.检查 JTAG 接头上的 VTREF 引脚是否为3.3V
    5.检查微控制器的复位引脚是否为3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道它们是 VDD、VDDA 和 VDDC。

    我检查了引脚5V、3.3V 上的电压、它们是正确的。

    JTAG 接头= TXD、RXD、TCK、TMS、TDI、 TDO?

    这些引脚中的电压为:

    复位:3.3V

    TDO:3.3V 有时为1.5V

    TDI: 0.6V

    TMS:3.3V

    TCK:3.3V

    RXD:0.18V

    TXD:0.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在电路板上测量 TP12、即 VDDC。 应为1.2V。

    您还没有告诉我您是否有另一个电路板以及是否可以成功连接到它。 这是为了排除任何 PC 和驱动程序问题。 您是否还尝试使用 Uniflash 来连接和解锁器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉、长时间没有回答、我正在寻找另一个板、现在我可以在器件管理器上看到该板、但另一个板仍然暂停。

    我测量了 TP12引脚上的电压、它们正确为1.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很遗憾听到问题尚未解决。 我们可以排除您的 PC 和驱动程序、因为它能够识别出良好的电路板。 通常、解锁序列是恢复器件的最后一种方法。 不确定解锁为什么不能为您工作。 您是否记得问题发生前代码中有什么内容? 只是想知道您是否使用了 EEPROM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我有代码、但我不使用 EEPROM。 我通常使用。 我正在读取偶数传感器、并在不关闭电路板的情况下对其进行了多次更改。 我听到继电器"打开和关闭"。 然后、电路板暂停。 我觉得它已经过去了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道您无法连接到目标。 电路板能否继续与您的传感器通信? 我讨厌声明您的电路板被骗、直到我明确知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。 我被用以太网连接到电路板上、现在堆肥 ping 不会给出答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了以太网之外、您还有其他功能、例如 PWM、您可以检查引脚以查看它们是否仍然有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是停止的。

    我用于在代码运行时切换 LED D1、它处于关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否使用万用表测量 JP2上的电流? 您测量的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测得的值为0.06A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    60mA 未超出规格。 现在、我没有其他可供您检查的东西。 您收集的所有电压和电流对我来说都很好。 也许、如果您可以再重试几次解锁序列、并且希望它能成功。 在执行解锁序列时、您可以在示波器上观察 JTAG 接口信号。 如果您没有看到任何 TDO 出来、那么 JTAG 接口就会损坏。 如果您仍然无法解锁、我只想说器件有缺陷或电路板发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不确定您是否有机会获取 TDO 的示波器电容器、以及是否有机会再尝试几次来解锁器件。 如果您仍然无法解锁、我会认为电路板/器件有问题。 如果是这样,我不能提供太多的服务。 然后、我将关闭该线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的回复和关注。 此时将更换设备。 万分感谢!