This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:使用预分频器进行 PWM 初始化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708337/tm4c1231h6pz-pwm-initialization-with-prescalar

器件型号:TM4C1231H6PZ

我正在尝试使用不同的参数值实现相同的步骤序列、但我没有反转。  输出不执行任何操作。  我可以监控寄存器、并且 TIMER_TAR 正在按预期变化。  其他不相关函数的序列是否可能导致问题?  在哪里可以设置备用输出使能多路复用器?  我确实注意到、当我运行先前线程用户的步骤时、它没有按照 TM4C1231H6PZ 数据表的第11.4.5节中的说明将 TIMER_CFG 设置为0x4。  这为什么不会产生任何影响?  我没有使用 ROM_FFunctions。  为什么这会有所不同?   

我不知道我做了什么、但现在它起作用了。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、
    抱歉、我不是很关注您的主题。 最后、您说它正在工作。 问题是否已解决或您仍有疑问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、
    此问题是否已解决?