您好!
我想测量 HET 程序的执行时间。
我尝试了以下操作:
L01 ADD{src1=zero、src2=zero、dest=a、rdest=none、data=0};
L02 ECMP{NEX=L03、hr_lr=high、en_pin_action=on、pin=8、action=set、reg=a、data=0、hr_data=0};
; My HET 程序
L04 ADD{src1=zero、src2=zero、dest=a、rdest=none、data=0};
L05 ECMP{NEX=L01、hr_LR=HIGH、en_PIN_ACTION = ON、PIN=9、ACTION = CLEAR、REG=A、DATA=0、hr_DATA=0};
由于寄存器 A 为零、ECMP 应该一直为真。
我对引脚8和9使用 HR 共享功能。
我希望该引脚在 HET 程序启动时被置位、 并在 HET 程序结束时被复位 但是、该引脚保持高电平。
我出了什么问题? 或者 是否有其他方法来确定 N2HET 程序的执行时间?
谢谢、此致、
Katharina Gilles