大家好、
我的问题在标题中有说明。 当我移动光标到该字段上时、弹出窗口显示:"ERROR:Memory map prevented reading 0xFCF78500"(错误:存储器映射阻止读取0xFCF78500)。 这是为什么?
提前感谢您的帮助。
此致、
Zsolt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的问题在标题中有说明。 当我移动光标到该字段上时、弹出窗口显示:"ERROR:Memory map prevented reading 0xFCF78500"(错误:存储器映射阻止读取0xFCF78500)。 这是为什么?
提前感谢您的帮助。
此致、
Zsolt
我之前的回答不正确、因为这是调试器问题。 调试器内存映射设置不正确。 用于设置调试器内存映射的 GEL 文件包含以下行:
/* EMIF/以太网寄存器*/
GEL_MapAdd (0xFCFFE800、0、0x00000100、1、1); /* EMIF */
GEL_MapAdd (0xFCF78000、0、0x00000400、1、1); /* CPGMAC 从属设备*/
GEL_MapAdd (0xFCF78800、0、0x00000100、1、1); /* CPGMACSS 包装程序*/
GEL_MapAdd (0xFCF78900、0、0x00000100、1、1); /*以太网 MDIO */
如您所见、CPGMAC 从机寄存器帧的大小仅为0x400。 这需要增加到0x800大小。 您现在可以手动更改此设置、我将尝试在下一次 CCS 更新中更正此设置。
如果 CCS 安装时使用了默认的文件夹位置设置、相关的 GEL 文件通常为:C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\gel\rm57l8x.gel。
此致、
Sunil