This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:采用 TPS65381-Q1的 ISO 13849-1示例电路、符合类别3

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/709310/tms570lc4357-iso-13849-1-example-circuit-with-tps65381-q1-to-meet-category-3

器件型号:TMS570LC4357

我有一位客户的以下请求:  

TI 能否使用 Hercules 和安全 PMIC (TPS65381Q1)提供符合 ISO13849 PLD 类别3的示例电路?

此客户计划使用 TMS570LC4357。

如果需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    这是一个重要的主题。 我们可以在"TF85875T_release_2014_06_18.pdf"中使用相同的概念。 此概念(单锁步 MCU +安全 PMIC)专为实现 PLD CAT3的 STO (安全转矩关闭)而设计。 它由 TUV SUD 进行评估并获得批准。