This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:GNDX 连接

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/709005/tm4c1299nczad-gndx-connection

器件型号:TM4C1299NCZAD

我想知道 TM4C1299的 GNDX 是否连接到 GND (数字 GND)? EVB 电路显示 GNDX 仅连接到 Y2/Y3的两个电容器。

但该规格显示 GNDX 也需要连接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GNDX 管脚在内部连接到靠近振荡器缓冲器的 GND。 虽然数据表提到 GNDX 应从外部连接到 GND、但我们发现、如果 GNDX 仅连接到外部电容器、晶体启动和抗噪性能略有改善。 因此、电流建议是使用评估板等电路、仅连接到旁路电容器。 差异非常小、因此我们不建议更改现有硬件。