This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CRC 控制器- CRC 执行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704712/tms570ls3137-crc-controller---crc-implementation

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在使用 TMS570LS3137。 我想利用 CRC 控制器来加快大型应用程序映像(实现引导加载程序)的 CRC 计算速度、比如1、5 MB。

但是、在将应用程序映像发送到引导加载程序之前、我需要首先在 PC 应用程序中计算数据的 CRC。

TI 能否提供 CRC 实施,如 C#或 C++模块?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否查看过此链接?

    e2e.ti.com/.../104764

    谢谢、Tony。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tony、

    如何使用函数 crc_t crc_update_word (crc_t crc、crc_t data)?
    假设您有1、5 MB 的二进制文件。 您希望计算此文件内容的 CRC。

    您是否为每个64位或字节调用 crc_update_word (crc_t CRC、crc_t 数据)?
    下面的伪代码是正确的?
    ========================================================================================================================================
    crc_t crc = 0;
    crc_t byte = 0;

    (二进制文件中的每个字节)

    byte =来自文件的字节;
    CRC = CRC_UPDATE_WORD (CRC、字节);


    返回 CRC;
    ================================================================================================================================================
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是我的职能、我的同事开发了这个主题、在这个主题中有很多要说的。 他引用了 TRM、它可能会回答您有关使用的问题。

    谢谢、Tony。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tony 提供源代码链接。 我看到它使用的多项式与 TMS570 CRC HW 所用的多项式相同。