This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:为什么 XOSC1引脚的波形不是纯正弦波

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708729/tm4c123ge6pz-why-waveform-for-xosc1-pin-is-not-pure-sine-wave

器件型号:TM4C123GE6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

我们在客户电路板和 TI LanuchPad 上捕获 XOSC1引脚的类似波形、如下所示、 客户询问波形不是纯正弦波的原因是什么? 它将影响什么 MCU 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您和客户如何确定"他们的衡量行为"(不)对他们的调查结果进行了分色?   示波器探头(通常)会引入 电路入侵效应 -这是不是吗?

    您是否可以测量并展示一个类似的示波器电容器-由(近)相同的"XOSc"引脚制成-来自同一示波器和探针-但从(另一个来源)捕获-这表示"完美正弦波?"

    如果没有这种比较式的表述- 客户的技巧-可能需要(部分)调整...

    您应该能够快速生成系统时钟的"频率缩放副本"-通过 MCU 的计时器引脚( 设置为 PWM 输出模式)生成-这可以确认系统时钟生成电路的"正确"操作。   

    如您所示、这种侵入式的"重复测量"(可能)会导致和/或增加失真-在移除探头时不存在...   使用"分频频率技术"(可避免所有潜在的"XOSc"干扰)是一种"已知且成熟"的方法、用于确保和确认系统时钟性能...   (实际上、我们的某些客户-配置并允许此类计时器输出保持-由他们的正常操作软件定期测量...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是晶振另一端子 XOSC0引脚的波形、该引脚在 同一电路板上由相同的示波器和探针捕获、可以说是一个完美的正弦波。 因此、我认为示波器、探头和测量方法应该是可以的。   

    我怀疑 XOSC1引脚波形的失真是否为 TM4C123默认行为? 如果是、设计此类波形的原因是什么? 如果不是、可能会触发此类波形的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是晶振另一端子 XOSC0引脚的波形、该引脚在 同一电路板上由相同的示波器和探针捕获、可以说是一个完美的正弦波。 因此、我认为示波器、探头和测量方法应该是可以的。   

    我怀疑 XOSC1引脚波形的失真是否为 TM4C123默认行为? 如果是、设计此类波形的原因是什么? 如果不是、可能会触发此类波形的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    做得好-频率和信号范围都"一致"-因此您的示波器/探头方法-适用于此特定(最新) Xosc -证明是可以接受的。

    晶体(假定为 xtals)和旁路电容器在(两种)测量器件中的常见程度如何?   不同的 xtal 供应商可能会指定不同的加载条件-这值得(部分)审查。

    该波形失真(可能)表明电源条件不足-强制在 MCU 上运行。   是否所有 Vdd 旁路电容均已嵌入-并且已经测量并确认了 VDD、VDDA 和(尤其是) Vddc?

    与往常一样-在"多少 "电路板上会产生这种影响?   (您注意到两个-更广泛的测试将提供更多信息)

    再说一次-除非这里的供应商超驰-我相信、'Timer -命令进入 PWM、频率复本(分频)输出模式'-提供最佳的'Feedback '-关于外部 xtal 电路的'无阻抗'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

     这是我在 OSCOUT 上看到的、与您看到的类似。 振荡器的 OSCOUT 上有一些失真、但没关系。  振荡器正在反馈上添加一些频率分量。 晶体基本上是带通滤波器、将滤除第三谐波器和其余谐波器。 您需要的是低功耗谐波。 如果输出更平方、则第三谐波的功率将更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "客户询问波形不是纯正弦波的原因是什么?"

    这就是振荡器的工作方式。

    "它将影响什么 MCU 性能?

    无。