This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HalCoGen 与 Mac 不兼容

Guru**** 2766915 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707578/tms570ls1224-halcogen-not-compatible-with-mac

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我已经下载了 Mac 版本的 CCS、但 HalCoGen 似乎只能在 Windows 机器上运行。 是否有创建 Mac 版本的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    没错、HALCoGen 是一款基于窗口的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果支持工具仅在 Windows 上运行、这种方式是否会使创建 CCS 跨平台版本的目标落空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问是否有计划开发一个 HalCoGen 的跨平台版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    不、我们没有计划开发 HALCoGen 的 MAC 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然没有计划在 macOS 上为 HALCoGen 提供本地支持、但您可以使用葡萄酒等工具使其正常工作。 如需更多信息、请参阅此网页: richarthurs.com/.../