This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否有关于如何使用 TM4C1294NCPDT 构建定制板的任何文档

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708773/tm4c1294ncpdt-is-there-any-documentation-on-how-i-can-build-my-custom-board-using-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XLTM4C123

您好!

我使用评估板 EK-TM4C1294XL 设计了一个原型、我准备创建/设计包含 TM4C1294NCPDT 处理器的定制板。 我想知道是否有任何有关如何这样做的文档。 例如、如何在定制板上对 MCU 进行编程。 我刚刚使用 ICDI 在 EK-TM4C1294XL 上进行编程和调试。

我很难找到一些有关如何在我的定制板上对 TM4C1294NCPDT 进行编程的文档。

在设计和打印电路板之前、我是否可以在 EK-TM4C1294XL 上测试定制电路板的编程选项?

抱歉、如果这对于一个问题来说太基础了、这是我生产/设计的第一块电路板。

谢谢、

Hisham Hafez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是相关的、我会将其与我发现的任何其他相关文档或网页一起发布在这里、这样像我自己这样的未来新手就可以在一个页面上找到他们所需的资源:
    processors.wiki.ti.com/.../CLP_Debug
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要对 MCU 进行编程、您必须在电路板上具有 JTAG 接口。 您可以选择低成本 XDS100、XDS110、XDS200或更高性能的调试探针、例如 XDS560或 JLink。 最重要的是、您需要在电路板上使用 JTAG 连接器、以便将调试探针插入目标系统。

    请查看以下 wiki 页面以了解更多信息。
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Emulation
    processors.wiki.ti.com/.../JTAG_Connectors

    另请参阅 TM4C 器件的 JTAG 应用手册。
    www.ti.com/.../spma075
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、
    我还有一个问题、在 processors.wiki.ti.com/.../CLP_Debug 中 、它说:

    '当一个外部 JTAG 适配器被连接至 U6时、驱动板载 JTAG 信号的 TM4C123GH6PMI 检测到外部适配器的存在。 然后、它将其所有 JTAG 信号输出置于高阻抗状态、允许直接从外部适配器驱动它们"

    这基本上意味着、当连接 JTAG 适配器时、IDCI 中的 TM4C123GH6PMI 从 EK-TM4C1294XL 板上的电路中取出、因此使用 JTAG 适配器对评估板进行编程将模拟在不存在 TM4C123GH6PMI 的定制板上对 MCU 进行编程。 是这样吗?

    再次感谢、

    Hisham Hafez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisham、
    您的理解是正确的。 您的定制板不会使用用作 ICDI 调试探针的 TM4C123。 因此、外部连接器是您连接到目标系统的唯一 JTAG 接口。