This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TivaWare:UARTModemStatusGet ()中的置位

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708699/tm4c1290ncpdt-tivaware-assertion-in-uartmodemstatusget

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

TivaWare 2.1.4.178在 UART.c 中包含一个断言

assert (ui32Base == UART1_base); 

在所有与调制解调器状态/控制相关的函数中(例如 UARTModemControlGet ()或 UARTModemStatusGet ())。

但 TM4C 也支持 UART0上的完全控制线、而 UART 2-4上的 CTS + RTS。

断言是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、
    你是对的。 此代码使我感觉它只负责对 TM4C123器件的断言检查、其中只有 UART1支持调制解调器流控制。 我将把它写下来、作为未来 TivaWare 版本的更新内容。