This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:具有备用 IDE 的 USB_BULK_example

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707613/tm4c129encpdt-usb_bulk_example-with-an-alternate-ide

器件型号:TM4C129ENCPDT

我一直在尝试使用代码块创建功能项目、以便将 mi PC 与 TM4C129 UC 进行通信:使用 Visual Studio 使其正常工作不是问题、因为示例是使用此 IDE 开发的。我的问题是、 是否可以使用代码块或任何备用 IDE 使其正常工作?我尝试并遇到了与 lmud dll.lib 相关的问题、由于某种原因、代码块无法添加符号、因为无法识别文件格式...、是否有人知道这一点的含义?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我怀疑代码块具有支持 TM4C 的扩展。 TM4C 受 Keil、IAR、GCC 和 CCS 支持。 不能使用免费 IDE CCS 是否有任何原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Charles、我可能不太清楚、我尝试在 代码块上实施的是主机端应用程序、它将 PC 连接到 UC、 UC 已作为 USB 设备正常工作、 我还使用 CCS 使其成为 USB 批量设备(使用 Tiva ware 中的 USB 批量示例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josue、
    您在 Tiva MCU 端尝试过 CCS USB 批量示例后发现的良好效果。 我想对于 PC 上的主机端应用、您需要查阅代码块。 我们对此没有任何经验。 很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们不支持代码块。 这不是 TI 工具。 我们无法在此论坛中支持代码块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josue、

    将-e 添加到*。exe 客户端时、Windows 的批量设备客户端作为回显控制台包含在内。 批量器件项目文件是在 VS2k 中开发的、您可能需要一个用于汇编器代码的交叉编译器。 最终可能比只使用-e 选项开关测试回显客户端更困难。