This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件标记:版本7和6与 Tiva™︎C 系列 TM4C123x 微控制器芯片版本6和7芯片勘误表

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708400/part-marking-revision-7-and-6-acoording-to-tiva-c-series-tm4c123x-microcontrollers-silicon-revisions-6-and-7-silicon-errata

团队、  

我有关于器件型号 TM4C123FH6PMT 的相关问题

根据 TivaTmC 系列 TM4C123x 微控制器芯片版本6和7芯片勘误表,它显示了以下器件标识:  

因此、组件器件型号后的数字应为我提供器件版本、但我的器件标识中没有以下数字:  

请帮助我查找器件版本、以了解此勘误表是否包含在我的器件中。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我稍后会与您联系。 我正在尝试解码生产日期代码(显示为5BAT7KW)、以了解它是什么版本号。 您是在何时购买该器件的? 很可能是版本7、但我将确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    很抱歉,我弄错了。 该部件为版本6。