This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HALCoGen EMAC DP83640与硬件 DP83630高精度 PHYTER

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630, TLK111, DP83640, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707887/rm57l843-halcogen-emac-dp83640-vs-hardware-dp83630-precision-phyter

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:DP83630TLK111DP83640HALCOGEN

尊敬的每个人:

我刚刚注意到、在 EMAC 选项卡的 HALCoGen 中、有 DP83640、TLK111和 Custom。 但在我检查后的硬件上、有一个 DP83630高精度 PHYTER 芯片。 这是为什么? 这是故意的还是生产错误? 如果是后者、那么我如何解决它? 勘误表中对此没有任何说明。

提前感谢、

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    HALCoGen 支持 EMAC 并为 EMAC 和以太网 PHY 生成驱动程序。 支持的 PHY 为 DP83640和 TLK111。 DP83640用于 Hercules HDK 和 Hercules Launchpad。

    您能解释一下"但在我检查后的硬件上、有一个 DP83630高精度 PHYTER 芯片。"吗? 硬件是指 HDK 还是 Launchad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我是说这。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 Launchpad 的空间有限、DP83630的封装更小。 这就是为什么在 Launchpad 上使用 DP83630、在 HDK 上使用 DP83640的原因。
    两个器件都可以使用通过 HALCoGen 生成的相同驱动程序。