This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:AUTOSAR MCAL 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708446/tms570ls0714-autosar-mcal-questions

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我的客户想知道:

• 在 MCAL 文件中、我看不到 I2C 文件。 TI 打算在未来开发/提供这种产品吗?
• EB Tresos 和 TI 提供的 MCAL 文件是否有单独的许可证? 是否需要购买该工具?
• 支持是否由 TI 或 EB 提供?
• 如果我们不需要在 MCAL 上执行 AUTOSAR 验收测试、是否会降低成本? 这意味着、我们不希望声明符合 AUTOSAR。
• TI 提供的 MCAL 中是否存在与 AUTOSAR 的偏差? 这意味着、我们是否需要进行更多的开发、例如 I2C 驱动程序?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chuchen、

    1.你是对的。 我们当前版本的 MCAL 不支持 I2C。 到目前为止、我们还没有计划将 I2C 驱动程序添加到我们的 MCAL 中
    2.我们提供具有1年评估许可证的 EB 配置工具。 客户需要与 EB 讨论如何延长许可证。
    3.我们使用 EB 配置工具为 MCAL 驱动程序和 MCAL 配置提供支持。
    4.我不知道有关 AutoSar 的答案
    5.正如我所说,我们没有计划向 MCAL 添加更多组件。