This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:FIT 估算

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/708001/tm4c1290ncpdt-fit-estimate

器件型号:TM4C1290NCPDT

TM4C1290在 TI.com 可靠性估算器中没有 FIT -请提供 FIT 估算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    您是根据 TM4C 所使用的技术要求提供"器件"级 FIT 数据(用于永久和瞬态的原始 FIT、PMHF 和 SPFM)还是仅要求提供基本 FIT 率(即每个触发器的 FIT 和每个存储器位的 FIT)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行该脱机操作