This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:TCP/IP (lwIP)以太网演示 EVM 的含义

Guru**** 2588215 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707852/rm57l843-tcp-ip-lwip-ethernet-demo-evm-meaning

器件型号:RM57L843

大家好、

我正在尝试在计算机和微控制器之间设置 TCP/IP (lwIP)连接、我目前正在阅读 TI wiki 上的演示页面、但我无法理解以下内容:  

processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration

在"硬件设置"部分中、EVM 代表什么? 在 Hercules 文档或 RM57L843文档中找不到任何相关内容。

其他方面:非常欢迎在 Hercules 和 PC 之间设置 TCP/IP (lwIP)的良好文档或分步指南。

感谢您提前回答、

Zsolt