This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:AIN-16不相关的开关噪声

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM94022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707435/tm4c1294ncpdt-ain-16-unrelated-switching-noise

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:LM94022

未添加 POST AIN-16是最后一个(已配置)模拟输入、但 末尾(PK1、2、3)分别有三个(AIN-17、18、19) 、稍后将组装 LM94022 和 模拟控制电位器。 因此 、目前(PK1、2、3)电路走线通过  MCU 引脚附近的0r 断开、或位于 MCU 输入的1/2"之内。

奇怪 的是 AIN-16 (PK0) 与   在方向 WPU 中配置的 M1/2Fault 输入(PK6、PK7)位于同一 GPIO 端口上。  这些 PCB 走线 直接耦合 到最近  针对 OD 方向配置的模拟比较器输出 CO1、CO2 (PD1、PD2)。 这似乎是另一个可能的链接、说明了新型 LM94022的行为与部分短路输出的行为不同。  说短路、但实际上对地引脚的2.9k 电阻被视为短路?

  任何模拟比较 器输出开关噪声的 TI-TINA 分析图可能不足以触发 MnFault 输入。 然而      、GPIO 端口 K 内部是否存在合理的开关噪声交叉通信? 并溢出 AIN-16? 为什么这 种情况甚至会产生一个更令人困惑的问题、但似乎怀疑模拟比较器存在链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新配置的模拟比较器输出 HW 方向 PD1、2对停止 AIN-16 (PK0)上的开关噪声没有影响。 然而、怀疑 PWM 正在施加 AIN-16 (PK0)。

    现在、我们有10uH 扼流圈、而将0.15 Ω 铁氧体系列+3V3导入 GPIO PC6上 C0+调节 POT 输入的 VREF+馈入 VREF 模拟比较器块的馈入阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述特性对 AIN-16没有任何影响、但移除了0.2n 电容并将3R9k 接地置于 AIN-16输出附近停止了 LM94022输出值随 PWM0发生器输出 PWM A/B 信号而增加。 对 AIN-8执行同样的操作、并在此处报告任何改进或故障。

    LM942022数据表中未提及此权变措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    你在推测很多我无法确认的东西。 我对您的回答不是很好。 在芯片设计中、在封装之前要做的一件事是串扰分析。 因此、我往往不会认为有串扰从干扰源 PK6/7耦合到器件内受扰对象 PK0。 此外、ADC 对噪声很敏感。 通常在设计周期的早期采取预防措施、确保关键导线以所需的宽度布线(有时是手动布线)、以避免与高频数字信号交叉。 以上所述、我同意您的看法、您看到的许多现象将取决于系统级、而系统级的组件是相互交互的。 您能否将 PK6/7绑定到 VDD 而不依赖于内部 WPU。 您是否在 PK0/6/7所在的芯片一侧具有稳定的 VDD/VDDA 和 GND 电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    [引用用户="Charles Tsaaa"]通常在设计周期的早期采取预防措施,使关键电线(有时用手布线)在所需的宽度内布线,以避免与高频数字信号交叉[/引用]

    所有 四个 LM94022传感器都考虑并特别避免了这种情况。 然而、移除0.2n/1n 充电电容时、 将3R9k 放置在接地端停止第 1步采样 值从 PWM 激活时增加到原来的值。 我们对另一个传感器也执行了相同的操作、尽管   输出可以拉/灌入7ma、但也没有记录相关工作的相关信息。 担心输入分压 器可能会改变校准传感器的模拟电压。 理想情况    下、接地电阻器(3R9k)将分压电压设置为高于任何传感器值、并且不会影响读数。  cADC 开关 噪声 AIN-16不再影响 TSNH 第1步、它是  低于 200mV 的极低电平噪声、但影响了样本。

    奇怪的是、序列发生器阶跃与 开关噪声的关系可能 比原来想象的要大。  第1步似乎会丢失 TSNH 并开始 漂移、但 2nd 步长在采集期间始终保持稳定。 我们是否 捕获 了 AIN-16产生的开关尖峰 、原因是 AIN-16在  通道上出现了尖峰、 可能 是因为它在第一步中丢失了保持采集?  增加所有步骤 TSNH 编码值不能单独解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM94022数据表显示了与 SAR ADC 的连接、并建议添加1nf 电容器以实现输出噪声抑制。 不是一个关于向接地端添加输出电阻器或它如何影响传感器校准的词。 已经完成了许多 TI 芯片数据表分析、在非典型现实条件下只需进行极小的测试。 这可能是因为收购了其他公司、而这些公司的质量水平与 TI 直接设计的组件不同。