This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:RTOS/TM4C1294KCPDT

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/705311/rtos-tm4c1294kcpdt-rtos-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我正在运行 TM4C1294中的 Web 服务器。 我的代码是 ENET_IO 示例中的 basead。  在此示例中、我使用 get 方法(URL 上的信息)在服务器和 html 页面之间进行通信。

我需要以安全形式进行通信。 例如使用 POST 方法。 是否可以在 enet_io 示例中使用 POST 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看以下两个可能有所帮助的帖子。

    e2e.ti.com/.../515380
    e2e.ti.com/.../1288349
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我看到了这些例子、但无法帮助我解决问题。

    在我的案例中、TM4C1294是一个服务器、并托管一个网站。 我需要从网站向服务器发送 POST 请求并获取一些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Audrei、
    Enet_IO 基于 LwIP 堆栈。 LwIP 支持 HTTP GET 和 POST。 在 LwIP 安装中检查 httpd.c 文件。 我们只是没有任何使用客户端向服务器发送数据的帖子的示例。 我认为、如果您将问题发布到 LwIP、他们的专家可能会在有此类示例时为您提供帮助。 Google 搜索还可能会带您进行一些有用的讨论。 再说一次、我们没有一个示例。