请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT
我找不到一个宏来将 PE2或 PE3用作 GPIOPinConfigure()的 pin_map.h 中的 ADC,这是否意味着我要正确配置引脚,我只需要使用 GPIOPinTypeADC()或者我是否缺少什么?
这是我在 TM4C1294NCPDT 的 PE2或 PE3的 pin_map.h 文件中找到的内容:
#define GPIO_PE2_U1DCD 0x00040801 #define GPIO_PE3_U1DTR 0x00040C01