This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 批量传输发送数据多于1个数据包

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707029/usb-bulk-transfer-send-data-more-then-1-packet

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLRM48L952

我需要通过具有大数据的大容量 USB 发送数据、超过64字节。

有 这样的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪款 MCU 器件? 如果您使用的是 TM4C 器件、则可以在下找到 USB 批量示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/usb_dev_bulk. 如果您使用的是其他 TI 器件、我需要将您的帖子移至相应的论坛组以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我使用 MCU RM48L952。 我找不到该 MCU 的任何示例。

    我能否 引用 Tiva EK-tm4c1294xl 的 exemple?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RM48是本论坛不支持的另一种 TI MCU。 但是、我可以找到有关为 RM48器件使用 USB CDC 类的此 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_USB_Device_-_driver_&_CDC_Class

    如果您有其他问题 ,请将其发布到 Hercules 论坛中,网址为 e2e.ti.com/.../。