工具/软件:Code Composer Studio
如何使用按钮打开 LED、然后在再次按下时将其关闭?
目前、我的程序仅在我按住按钮时打开 LED、而在我松开时关闭 LED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
如何使用按钮打开 LED、然后在再次按下时将其关闭?
目前、我的程序仅在我按住按钮时打开 LED、而在我松开时关闭 LED
[引用 user="Germaine Tan ]\n 如何使用按钮打开 LED ... 然后在再次按下时将其关闭? [/报价]
该目标描述了一个"切换功能"- 在每个按钮(切换、实际)操作之后、按顺序出现2种独特行为。 您当前的程序似乎简单地说、"监控" 接收此类开关输入的开关(通过 MCU 的 GPIO 引脚)。 正如您所指出的那样、这更容易-但不是很有价值。
"实时开关监控"要简单得多-并避免常见的"问题"... 廉价 交换机的已知趋势"接触反弹"。 (反弹是指多个触点"唤醒/中断" (闭合/断开)的生成-通常持续几毫秒。 也称为"接触振荡"-这些是在开关的机械电气触点接合(或分离)时产生的。
将其作为(必要)背景-现在满足您所要求的编程要求:
您必须购买(接受)所有四个功能的需求。 达成一致后-"您"如何建议编写代码-实现每个功能? 这是必需的-是不是吗?
如果您做出了这样的努力-并在这里展示-我将再次提供(进一步)鼓励(也许是指导)-但 您的"学习"最好由您的"处理这些计划问题"-现在以"合理"的清晰说明-并提请您注意...
"您"如何回答(任何)先前-仍然未解决-的问题? 在这里、任何人都会感觉"一点动力"-在创建如此集中的细节之后-然后收到"回答帖子" - (显然)-是"无回应!" 除此之外、在 "加载"之前、我们很亲切地"感谢"您的唯一和详细的响应者-还有更多问题-这不是真的吗?
在我(第一)识别此类"开关反弹"-以及(第二)" 反弹 "效应(和持续时间)的描述中、有(几个可靠的线索。) 您可能还记得、有人提到"反弹"、"不是-永远坚持下去!" (这几乎会使您的“退回解决工作”... 太容易了-不是吗?)
单向数据转储-虽然(部分)在这里练习-不会最大化论坛用户的"学习"-这是我的追求和目的...