This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:AIN-16不相关的开关噪声

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707036/tm4c1294ncpdt-ain-16-unrelated-switching-noise

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:LM94022

      当 ADC 通道周围的电势升至24V 以上时、germlins 看起来会更加活跃。  为 转换扫描的最后一个通道(AIN-16)似乎 将 VREFA+电位输出到 通道 采样保持 帧上。

  是否存在数据表中可能  需要在 AIN-CH16上使用 VREFA+端接电阻器的情况下不存在?  为什么 添加 端接电阻 器会在不应具有任何增益的情况下阻止 LM94022输出随机升高的电流增益、这仅仅是因为 PWM0处于活动状态?  宇宙的力量似乎在我们的一边指出了 某些异常,否则这些异常就会飞在雷达下面。   回想很久以前、 摩托罗拉 ADC 芯片在  最后一个通道或特定引脚上需要一些值终端电阻器!

考虑到我们 在 条件勘误表#13器件 修订版3中牺牲了 AIN-0 PE3、   我们目前也可能具有与 AIN-CH16相似的原点?

 当 PWM0 大部分处于活动 状态、但  相对 乌龟却缓慢80us 周期时、最后一个 ADC 通道出现提升问题是否也不奇怪?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    我只能想到 ANI-16泄漏电流超过2uA 的两种情况。 第一个是当新采样电压低于前一个采样时、内部采样电容器(最大值10pF)放电的非常短的周期。 第二种情况是 ADC 的内部接地高于 AIN-16引脚上的电压、这通常是由感应噪声引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    内部 ADC 接地 AGND 与 DGND 共用。 因此 AIN-16引脚在+2.235v (22*C)时启动、当 PWM0启动 AIN-16时、会跳转到+2.978或(-29*C)、直接与 AIN-8相对应、AIN-8保持在22-23*C  
     
    LM94022数据表显示了直接耦合到 SAR ADC 输入的高阻抗输出(图腾柱)、仅当输出电容高于1nf 时、建议添加串联电阻器。 订购器件 AIN8 LM94022传感器具有1nf 电容、并在 PWM0激活时保持相当稳定。 最近测试的具有0.2nf 输出的 AIN16传感器使电压更高、温度滚降大于1nf 时的负值。 在 PWM0激活且相对于 ANI8传感器的情况下、ANI16输入产生任何类型的稳定读数的唯一时间是、AIN16传感器输出与其自身接地引脚有2.9k 短路。 两者均使用 ADC1的序列发生器1 (AIN-16步进0和 AIN-8步进1)。

    非常奇怪的是、最后一个通道 AIN16 (已配置)似乎需要一个端接电阻器来处理高输出阻抗、但 AIN8不需要。 这可能是因为 AIN8的两侧都有通道、而 AIN16位于配置的硅栅极链的最末端。