This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232E6PM:TM4C1232H6PM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1232H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706754/tm4c1232e6pm-tm4c1232h6pm

器件型号:TM4C1232E6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1232H6PM

我使用的是 TM4C1232H6PM 控制器、我想使用 DS 1307进行实时操作。 那么、我可以在哪里找到这个库。 请帮我解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否期望该供应商(几乎)为其他供应商的设备创建并提供"指定的库程序"?

    这一点是否现实? 您如何得出这样的结论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有任何特定的库可连接到 DS1307。 DS1307通过 I2C 接口与主机 MCU 通信。 下面提供了一些 TivaWare I2C 示例 /examples/peripherals/i2c、您可以将其用作起点。 还有一份 I2C 应用手册可帮助您快速入门。 www.ti.com/.../spma073.pdf

    BTW、您是否考虑在 MCU 中使用内置 RTC 而不是使用 DS1307?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "非常棒"(沟通)主题行-已公布-将会到达什么...